This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:ICSSG0 内核启动

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562753/am6442-icssg0-core-bring-up

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的团队:

我们设计了基于 AM6442 处理器的定制电路板、其中需要 5 个以太网端口、因此我们需要使用如下所述的端口

  • 来自 CPSW 内核端口 1 的 ETH A
  • 来自 ICSSG1 内核端口 1 的 ETHB
  • 来自 ICSSG1 内核端口 0 的 ETHC
  • 来自 ICSSG0 内核端口 1 的 ETHD
  • 来自 ICSSG0 内核端口 0 的

下面是 MDIO 线路共享

  • EthA 使用专用的 MDIO 和 MDC 线路 (PRG0_PRU1_GPO19.MDIO0_MDC 和  PRG0_PRU1_GPO18.MDIO0_MDIO)
  • ETHB (eth1) 和 ETHC (eth4) 使用共享 MDIO MDC [(Y6) PRG1_MDIO0_MDC 和 (AA6) PRG1_MDIO0_MDIO0]
  • ETHD (eth3) 和 ETHE (eth2) 使用共享 MDIO MDC [(P3) PRG0_MDIO0_MDC 和 (P2) PRG0_MDIO0_MDIO0]

因此、在我们的示例中、我们能够从 CPSW 内核启动 EthA 接口。

我们暂时关注具有 ETHD 和 ethe 的 ICSSG0 内核、我们将引导电路板、使 icssg0 内核启动并运行、并能在 ifconfig 中看到 eth2 eth3 列出。 但当我尝试连接以太网电缆时、会检测到链路、并且没有发生 ping。 附加了 dts 文件和引导日志以供参考。

e2e.ti.com/.../2728.devicetree.txte2e.ti.com/.../icssg_5F00_logs.txt

我们还研究了以下案例以供参考  

AM6442:TI AM6442 icssg0 以太网端口不工作 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

此致、

Shwetha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shwetha、

    请首先查看应用手册“借助 Linux 进行基本以太网接口调试“:
    https://www.ti.com/lit/an/spradj8

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速答复。

    您共享的链接存在一些问题、无法打开它、下面附加了错误。 请在此处附上该文件

    另外、如果我们致电并进一步讨论这方面的内容、将会有所帮助? 请告诉我您的可用插槽和邮件 ID。

    此致、

    Shwetha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shwetha、

    抱歉、这是正确的链接:

    https://www.ti.com/lit/spradj8

    此致、

    Nick