This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:EP 11 中的 PCIe SDK/RC 传输速度缓慢

Guru**** 2579255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561031/j784s4xevm-pcie-ep-rc-transfer-speed-performance-slow-in-sdk-11

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

您好:

我尝试使用两个 J784S4 评估板执行 PCIe Linux/RC 基准测试、如 EP 的 SDK 11 文档中所述:  3.2.2.11. PCIe 端点—适用于 J784s4 的 Processor SDK Linux 文档

以下是我的结果:

PCEe 链路:Gen3 x 4:  

LnkCap:端口 0、速度 8GT/s、宽度 x8、ASPM L1、退出延迟 L1 <8us

LnkSta:速度 8GT/s、宽度 x4(降级)

读取测试:71 MB/秒

写入测试:175 MB/秒

复印测试:69 MB/秒

[187.177484] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:写入=>大小:102400 B、DMA:是、时间:0.000585615 s、速率:174858 KB/s

[189.925869] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:读取=>大小:102400 B、DMA:是、时间:0.001444180 s、速率:70905 kb/s

[ 192.293888] PCI_EPF_TEST PCI_EPF_TEST.0:COPY => SIZE:102400 B、DMA:是、时间:0.001486355 s、速率:68893 KB/s

此论坛主题文章: TDA4VH-Q1:PCIe COD/RC 传输速度性能慢 — 处理器论坛-处理器 — TI EP 支持论坛中也提到了类似的问题

这些结果不符合预期。 是否提出了解决方案?

此致、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    PCIe PCIe/RC EP 不是性能测试的最佳应用。 它更多地是测试 PCIe 功能的示例。 为了测试性能、我们推荐 FiO。  

    无论如何、即使对于 PCIe PCIe/RC、速度似乎也会有点慢 EP。 从硬件角度来看、设置是什么样子的? 两个 J784S4 EVM 连接到 J17 或 J14 连接器?

    此致、

    Takuma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    我的配置包括两个连接到连接器 J14 的 J784S4(两者都连接)。

    您是否有 可以在配置上测试的 FIO 参考协议?

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    我们使用 FIO 测试 SSD 的性能。 FIO 的配置位于 Release_Specific_Performance_Guide 文档的性能指南部分: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/11_00_00_08/exports/docs/devices/J7_Family/linux/sdk.html#pci-driver

    就性能数据而言、我分别在 J14 x4 通道和 J17 x2 通道上的 J784S4 上连接了两个 SSD 卡、如下所示。 同时运行命令以 显示并行事务。

    e2e.ti.com/.../ssd_5F00_1.txt

    e2e.ti.com/.../ssd_5F00_2.txt

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    感谢您的反馈。  

    在 Gen3 x 4 中将 J784S4 传输到 J784S4 时、我更感兴趣的是我的性能。 我在 SDK11 和 SDK9 方面的性能都很差。 您是否在相同配置下获得与我相同的性能?

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    我需要两天时间才能获得额外的 J784S4。 我将在 EVM 板上对其进行测试、以查看是否可以复制观察到的数字。

    此致、

    Takuma