This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4 SDRAM 不在 800MHz 上运行。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561258/am625-ddr4-sdram-does-not-run-on-800-mhz

器件型号:AM625


工具/软件:

我们设计了一款搭载 AM6254 处理器和一个 32GB x16 DDR4 SDRAM 芯片的定制电路板。

SDRAM 在 400MHz 上运行成功、但在 800MHz 上不运行。

我测量了时钟信号以确认我们设置的频率正确、并发现了一些令人惊讶的事情。

由于我使用单端示波器探头来测量 DDR4 差分时钟、电压测量结果没有很重要、但 800MHz 时钟峰峰值幅度相对于 400MHz 时钟的超过 3 倍让我感到惊讶。 请参见下面的示波图:

400MHz 时钟

800MHz 时钟

谢谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris、您需要使用有源探头来测量这些频率、这可能是您看到较小振幅的原因。   

    对于原始问题、如果有新设计、特定电路板可能需要不同的 DDR 配置。  请使用 DDR 寄存器配置工具: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x 生成特定于您的电路板的配置文件。  工具中的自述文件中提供了说明。

    此致、

    James