This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SGMII 输入信号差分振幅?

Guru**** 2611145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560909/tda4vh-q1-sgmii-input-signal-differential-amplitude

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的专家:

 最近 、我使用 TDA4VH 和 SGMII PHY 重新测试客户电路板、tda4vh 的差分振幅最小可以达到 769mV。   如您在  TDA4VH-Q1 上之前所述:TDA4VH 的 SGMII 差分信号的振幅? 

、最小输入为 800mV、 但不能正常工作。 但 我的 tda4vh 的以太网工作正常。

:、我从 TI 的 ts  ‘s www.ti.com.cn/.../zhcaeo6.pdf 12 页的 DP83825=1756889690437、上面提到了 DP83TG 的眼罩可以达到 200mV 的最小值。

那么、您能帮助我重新检查这个最小接收信号振幅吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai、

    我们验证 SGMII (1000Base-KX) 的规范是 800mV。  接收器可以接收小于 800mV 的差分振幅、并仍能够正常工作而不会出现问题。 Rx 可以在内部放大接收到的信号并打开衰减的眼图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SheyasRao:

     好的、但我的信号可以低到多低、接收器仍然可以正常运转? 我想知道  输入 信号损耗有多大的裕度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    这取决于系统设计、电路板 PCB 布局布线、布线长度(短通道与长通道)、噪声源和相邻信号的各种因素。 我们建议对电路板原理图/布局进行仿真、以确保获得可接受的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请咨询 PHY 团队、征询他们对性能的意见。 存在各种具有不同眼罩要求的以太网 STD(近端与远端,背板与短通道等)。 可能是它们测量的标准与我们的测量值不同。  

    总的来说、我认为在 1G 速度下、由于损失更低、眼睛可以恢复、因此解决方案应该不会出现任何问题。 一旦达到超过 5G 的更高速度、眼图就会缩小并可能导致问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ShreyasRao:

      “我知道,施姐。“  我的 phy 数据表严重指出 200mV 是最小输入信号振幅。  

     但  我的意思是,现在我们关注的 是 TDA4VH 的 SGMII 接收器。 我正在 4VH 侧测试交流耦合电容器。 当然,有一些损失的通道. 但是 、如果我只想知道我的单振幅是否低于 800mV(就在 tda4vh 的引脚处)、4vh 是否仍然可以正常工作?

     下面是实际信号 、它可以高于 800mV、但我不知道裕度是否 足以满足 4VH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    在我看来,这是一个干净的信号,有一个良好的眼睛开.

    当我回头查看我的报告时、当我测试 STD 时、我正在拍摄的眼高(非眼图振幅)至少为 800mV 及以上(由眼图模板定义)。

    在测试 RX 时、我也拍摄了相同的图像、此时眼图高度至少为 800mV。 我的测试振幅(眼高)没有低于 800mV、但我可以模糊地推断、降低差分振幅仍然具有 0 BER、但我没有在我的报告中记录它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的专家 ShreyasRao:

      当然、您能帮我检查 眼高 676.mV 是否满足输入要求吗? 我的设计还可以、似乎不太清楚。   这对于我们的产品的稳定性非常重要。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    正如我再次提到我之前的答复、根据您的情况、系统可能会运行良好、但我们无法保证在各种不同的条件下的互操作性和性能、这需要您对您的电路板上的系统用例进行模拟/分析。