This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:LCAC-色差校正

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563495/tda4vp-q1-lcac--chromatic-aberration-correction

器件型号:TDA4VP-Q1


工具/软件:

尊敬的 Gang:  

您能否确认哪个版本的 DCC 工具支持 CAC 调优? 我目前正在为 TDA4X/AM6xA 使用 3.1 版本。 如果有支持 CAC 调优的较新版本或替代工具、如果您能分享、我将不胜感激?

此外、我还想更详细地了解 CAC 调优过程:

  • 需要哪些输入?

  • 调优是如何执行的?

  •  我们能否获得有关此方面的详细文档?

此致、

Swetha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swetha:

    您能否确认哪个版本的 DCC 工具支持 CAC 调优? 我目前正在为 TDA4X/AM6xA 使用 3.1 版。

    v3.1 应该已经有 CAC 插件。

    如果有支持 CAC 调优的较新版本或替代工具、如果您可以共享它、我将不胜感激?

    最新版本为 3.2、您可以为任何其他更新或错误修复安装该版本(您仍可以保持您的 3.1 版本并行安装)。

    此链接可用于下载调优工具或续订您的访问权限: https://www.ti.com/drr/opn/ADAS-SW-IMAGING

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“643855" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563495/tda4vp-q1-lcac--chromatic-aberration-correction
    • 需要哪些输入?

    • 调优是如何执行的?

    •  我们能否获得有关此方面的详细文档?

    [/报价]

    请遵循下面的插件指南和该常见问题解答。

     【常见问题解答】TDA4VH/AM62A:如何为 DCC 调优工具输入创建 CAC 网状 LUT? 

    我们没有基于镜头 CA 校准结果进行镜头校准和 CAC 调优的经验。