This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:低对比度区域 can'EE 模块使其锐化

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562701/tda4al-q1-low-contrast-area-can-t-be-sharpened-by-ee-module

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们发现低对比度部分的图片无法锐化。 您能帮助检查 attahed jpg 并告诉我是否有 EE 参数来进行改进吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    我们发现低对比度部分的图片无法锐化。

    您是否表示低对比度边缘不能锐化?

    EE 必须能够在锐化之前先检测边缘。
    如果降低检测阈值以包括低对比度边沿、则放大噪声可能会影响更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    您是说这一个? 关于检测阈值是否有任何其他阈值?

    0、// threshold_Before_LUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指这一个吗?

    这是 EE 的接口。

    检测阈值是否有其他阈值?

    对于 ES、存在“edge_sharpener_hpf_low_threshold"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道 edge_sharpener_hpf_low_thresh 和 edge_sharpener_hpf_high_thresh 的不同用法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    我是否知道 edge_sharpener_hpf_low_thresh 和 edge_sharpener_hpf_high_thresh 的不同用法 ?

    请参阅 TDA4AL TRM (www.ti.com/.../spruj28) 中的“6.7.3.7.1.2 Edge Sharpener Filter“。

    您还可以查看调优工具中的插件指南和 EE GUI。