This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:无法从睡眠状态唤醒(唤醒 UART)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563311/am62l-am62l-unable-to-wake-from-sleep-wakeup-uart

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好、

参考资料: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_00_15_05/exports/docs/devices/AM62LX/linux/Release_Specific_Release_Notes.html

使用器件树:k3-am62l3-evm.dts。 执行命令“echo mem >/sys/power/state 无法通过 wakeup_UART 有效唤醒。 我们应如何进行必要的修改以启用正常的串行端口唤醒? 谢谢!

root@am62lxx-EVM:~# echo mem >/sys/power/state
[ 809.995679] PM:暂挂进入(深)
[810.005346]文件系统同步:0.005 秒
[ 810.013202]冻结用户空间进程
[ 810.021371]冻结用户空间进程已完成(经过 0.003 秒)
[810.028427]毁灭者已停用。
[810.031671]冻结剩余的可冻结任务
[ 810.039382]冻结已完成的剩余可冻结任务(经过 0.003 秒)
[ 810.046806] printk:暂停控制台(使用 NO_CONSOLE_SUSPEND 进行调试)