This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335 无法使用 Spartlan WiFi 初始化 MMC2

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561624/am3352-am335-failed-to-initial-mmc2-with-spartlan-wifi

器件型号:AM3352


工具/软件:

香榭丽舍大街

我可以通过电子邮件为客户提供完整的原理图。

Sparklan 的 Wifi 模块为 3.3V

他们使用 MMC2(硬件实例)来调整 Sparklan WiFi。

但我遭受了 1 个月的痛苦、我无法使用 3.3V 使 MMC2。

可以有人帮助审核客户的 DTS 吗?

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    请允许我花几天时间来研究这个问题、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我已向您发送 DTS 和原理图。

    请帮忙。 谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    [  2.508112] mmc2:启动 CMD52 arg 00000c00 flags 00000195
    [  2.515022] req:CMD52 R arg=0x00000c00 data=N
    ...

    [  2.531505] mmc2:Req Done (CMD52):–110:00000000 00000000 00000000
    [2.531512]  [mmc mmc2] Request_Done1 mq=ddbc9dfc cmd=52 err=–110 data_err=0 Bytes=0

    内核日志显示 AM335x MMC2 控制器发送 CMD52、但不接收来自 WIFI 器件的响应。

    您能否首先在 MMC2 接口上放置一个范围来查看是否有任何活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    #1。 是的、您是对的、与此同时、我们正在检查硬件原理图。

    #2. 您可以首先根据原理图查看我们的 DTS 设置。

        

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    U-Boot 的内核版本为 v2014.07、内核版本为 v4.1.13、旧版本为 10 年。 我无法支持此类旧软件。