This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722XH01EVM 板上的飞线有何用途?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562416/j722sxh01evm-what-s-the-purpose-for-the-flying-lines-on-the-j722xh01evm-board

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

J722XH01EVM 板上的飞线有什么用途?

您给我发送了错误的 EVM 吗?

我的订单号是: T05932284。 请帮助我,谢谢!

如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计出现错误、导线修复了问题。  该问题与 40 引脚扩展接头上看到的信号电压电平有关。  信号电压电平应是 3.3V、但由于误差仅约为 2.5V。

    如果您订购了 J722XH01EVM — 则您拥有正确的板。