This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:是否需要遵循断电序列?

Guru**** 2611395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563012/tda4ah-q1-required-to-follow-power-down-sequence

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

你(们)好

我正在设计使用 Jacinto 处理器的定制电路卡。 对于此应用、我们可能会在没有事先通知的情况下关断电源  、因此没有时间始终遵循数据表中建议的断电时序。  

整个电路板正在断电,并且预计器件将再次使用,直到恢复全功率 — 是否有任何理由必须遵循此建议的断电操作? 如果我不这样做、会发生什么情况?

我将始终遵循数据表中的上电时序。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键参数是 MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效达 200us(最小值)、以确保 SOC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。  一旦完成这一操作、断电序列就不那么重要、同时电源轨斜降不会损坏器件。