This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:显示子系统

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562767/am62l-display-subsystem

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的专家、我想就 AM62L 的显示接口事宜与您联系。 如果您能提供一些指导、我将不胜感激。

问题 1:MIPI DSI 和 DPI 是否可以互斥? 也就是说、是否只能同时使用其中一个?

问题 2:MIPI DSI 和 DPI 接口是否支持双显示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您使用的是 Linux 还是 MCU+、RTOS、裸机域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们现在只是在使用 Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    1.是的、一次只能使用 DSI 或 DPI 中的一个。
    2.否,只有一个视频端口和一个显示器,支持 DPI 或 DSI。