This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:对于 OTP_Keywriter 项目、对通用 OTP 区域的数据写入始终会失败

Guru**** 2611425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563244/am6421-data-writing-to-the-general-otp-area-always-fails-with-the-otp_keywriter-project

器件型号:AM6421


工具/软件:

您好:

我在 General OTP 区域执行数据写入操作时遇到异常情况。

具体现象如下:

1.使用** ext_otp_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang**项目时、可正常执行对通用 OTP 区域的数据写入操作、且该函数满足预期要求;

2.然而、使用**OTP_keywriter**项目时、对通用 OTP 区域的数据写入操作总是失败、具体原因尚未确定。

此致

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2. 但是、当使用** otp_keywriter**项目时、对通用 OTP 区域的数据写入操作总是失败、具体原因尚未确定。

    Keywriter 不支持 EXT_OTP 消息、因此 R/W 预期不起作用。 它支持通过证书本身写入 EXT_OTP。 有关该信息、请参阅 Keywriter 用户指南。

    此致、

    Prashant