This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:gstreamer tiovxmultiscaler 是否支持动态焊盘添加和链接?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556048/am62a7-does-gstreamer-tiovxmultiscaler-support-dynamic-pad-addition-and-linking

器件型号:AM62A7


工具/软件:

SDK 版本:10_00_00_08

我们的项目需要首先初始化 gstreamer 流水线以进行预览输出、然后在视频开始流动后动态添加其他分支(例如 AI 处理)。 我们想确认 tiovxmultiscaler 是否支持在流水线启动后动态添加 src 焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    让我在内部进行检查、快速返回给您。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    很抱歉耽误了我的回复。 我已经与开发团队核实了这一点。  tiovxmultiscaler 不支持在流水线启动后动态添加 src 焊盘。  

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您可以考虑使用阀元件、停止流量并重新配置阀后面的管道、而不是动态地向管道添加分支。
    这允许您保持流水线中静态运行的部分。

    我使用多个 TEE 元件、在启动时配置了不同的多标量路径、以我当前未使用的器件的临时结尾。 当我需要一个特定的部分,我关闭阀门到该部分的管道,删除假墨水,并替换它在那一点我需要的任何东西。

    此致、

    Bas Vermeulen