This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:SoC UART 信息输出数据(当 UART 在 XMODEM's "C"输出之前启动时)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559727/am62l-soc-uart-information-output-data-when-uart-boot-before-xmodem-s-c-output

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好:

我的客户正在使用 AM62L 进行开发。

在 FS 引导时、它们检查器件是否为 HS-SOC 或 HS-SE 以及 ROM 代码输出的 SoC 日志。

引用此文章:  【常见问题解答】[AM6XX]:如何检查器件类型是 HS-SE、FS 还是 GP? 

但它是 DeviceType : test

----------------------------------------
----------------------------
SOC ID 公共 ROM 信息:
----------------------------
SubBlockId          :
SubBlockSize        :
DeviceName          :am62l
DeviceType          :test

----------------------------------------

此图是否简单地显示此部件是 XAM62L?

或者测试芯片与大规模生产芯片是否有任何区别?

 AM62L 系列上是否有 GP 版本的芯片?  

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    请允许我有时间检查此问题、我有更新后将返回给您。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您的检查。

    我希望 Fowerd 更新。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    soc 这里显示的只是这部分是 XAM62L 吗?

    这很可能是要将测试作为输出的原因、请参阅数据表中的器件命名约定:

    您可以参考该信息来确定器件类型。

    并且 soc 系列上是否有 GP 版本芯片?  [/报价]

    AM62L 没有 GP 版本芯片。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您的信息。

    [引述 userid=“628103" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559727/am62l-soc uart-uart-information-output-data-what-uart-boot-on-xmodem-s-c-output/6005284“]
    此图是否简单地显示此部件是 XAM62L?

    这很可能是要将测试作为输出的原因、请参阅数据表中的器件命名约定:

    [/报价]

    他们检查了 EVK 的输出。

    结果、EVK 为 DeviceType:HSFS

    和  DeviceType:test 器件是 TI 的早期样品。

    事实上,有 2 个版本的 XAM62L。 仅 DeviceType:测试版设备无法加载 U-boot SPL。

    您能否检查一下硬件、ROM 代码...生产代码之间是否存在差异?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    事实上、有 2 个版本的 soc。 并且只有 DeviceType:测试版本设备无法加载 U-boot SPL。

    我检查了他们的日志输出。

    我认为加载 TFA (BL31) 失败。

    参考 (bootflow):
    software-dl.ti.com/.../BG-Bootflow-K3.html

    日志:

    EVK:成功引导 Linux、 注意: bl31:v2.12.0(release):11.00.15-dirty 已输出

    DeviceType : TEST DEVICE :输出后“通知: k3_bl1_HANDOFF 进入 WFI - BL1 的结尾“,  “通知: bl31: v2.12.0(release):11.00.15-dirty“将不会输出。 Xmodem 的 ROM 代码+ C 输出。

    我认为加载 BL31 固件失败。

    软件的区别在于 DDR 配置、但我认为在 U-boot SPL 阶段之前不使用此配置。

    因此我 怀疑 Device Type:test 还有另一个正常 (HS**) 版本功能。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否共享无法引导的器件的整个器件型号?

    还与我共享引导日志。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您的信息。

    我附加器件屏蔽。

    我将在电子邮件中共享引导日志(我联系 TI 当地销售团队)

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GR  

    感谢您与会议和团队在这个问题上的合作。  

    似乎您的装置没有适当的电子保险丝编程、不应在应用程序中使用、因为它们将无法可靠地工作。 我建议通过 TI 销售团队联系我们、详细了解您的发货信息等、了解我们如何让您或您的终端客户退回这些器件并获取更换器件。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    感谢您的支持。

    好的、我理解。

    我们将继续处理交换设备和与 TI 当地办事处的协商。

    此致、

    GR