This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:lt9211 获取的数据中出现时序错误的概率

Guru**** 2611395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563082/am62a7-probability-of-timing-errors-in-data-obtained-by-lt9211

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI:

我使用了 SDK 10.01、希望能使 LT9211 将 dpi 从 soc 传输到 LVDS。

但是、我发现 lt9211 驱动程序获得的屏幕参数数据与 panel-simble 驱动程序设置的设置不一致。

首先、我在 panel-simple.c 中设置屏幕参数

然后 使用命令 modetest -M tidss 获取面板参数。

但是、当 lt9211 驱动程序分析 dpi 数据 、HFP、hs、HBP、HACT Htotal 数据不同。

这最终导致屏幕上的边缘锯齿状。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们无法在我们的 EVM 上测试 lt9211。 您可以探测 DPI 输出并交叉检查是否看到正确的孔。  
    错误地通过桥接器检测门栓似乎是一个 lt9211 驱动程序问题、建议与桥接器供应商联系。