This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想问一下、我看到 AM64X 系列和 AM243X 处理器支持 TSN。 我想知道它们是否支持 IEEE802.1CB?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561691/may-i-ask-i-saw-that-the-am64x-series-and-am243x-processors-support-tsn-i-wonder-if-they-support-ieee802-1cb

器件型号:AM2432


工具/软件:

我想问一下、我看到 AM64X 系列和 AM243X 处理器支持 TSN。 我想知道它们是否支持 IEEE802.1CB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM243x 和 AM64x 目前尚不支持 ICSSG 或 CPSW 外设上的 802.1 CB (FRER)。 但这是我们长期发展计划的一部分。 请问您的要求是什么、以便我可以提出任何可行的方案来实现您的目标?

    如果您有任何其他疑问、请联系我们。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业总线通信需要支持环形网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2025 年 12 月版本之前、在 RTOS 中运行的 ICSSG 将支持 802.1 CB。 之后将提供 CPSW 支持。  

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以向客户提交发布样片计划以供测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过样片计划、我假设您所指的是将于 2025 年 12 月在 SDK 中发布的示例。 您可以将其与客户共享以进行测试。 但是、如果请求是 为了尽早访问此示例、我必须在内部核实是否可以满足此请求、因为它需要多个团队的签核。

    此致、
    Teja。