This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:支持多少个 1080p 摄像头?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562908/am625-how-many-cameras-of-1080p-is-supported

器件型号:AM625
主题中讨论的其他部件: TS5MP645

工具/软件:

你(们)好

我们计划将 AM625 用于 ADAS 应用。 以下是架构。 我想知道是不是 1080p 摄像头 可通过 Max69706 连接 AM625。

以下是 对 camera.please 的要求、请告知我们 AM625 是否支持这种要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    请参阅以下常见问题解答

     【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625SIP / AM625-Q1 / AM62Ax/AM62Px 定制电路板硬件设计–CSI-2 功能 

    我在末尾添加了一个可用于计算的扩展工作表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivas

    >我们正在使用 RGB 相机,我编辑 bpp 为 24,我得到 7.2Gbps。 这种行为合适吗? 我认为 AM62 CSI 的最大值为 10Gbps。  

    >我们计划使用 TS5MP645 将两台 RGB HD 摄像机连接到 AM62.pl,让我们知道这是否正常。

    >我们想将双显示器连接到 AM62,一个通过 AHD/LVDS ,另一个通过 HDMI,请告诉我这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    谢谢你。

    我们使用的是 RGB 摄像头、我将 bpp 编辑为 24、得到的是 7.2 Gbps。 这种行为合适吗? 我认为 AM62 CSI 的最大值为 10Gbps。  [/报价]

    这应该没问题。

    我们计划使用 TS5MP645 将两台 RGB HD 摄像机连接到 AM62.pl、让我们知道这是否合适。

    请绘制一个方框图并开始一个单独的、因为我可能会分配给不同的产品线。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    我们要将双显示器连接到 AM62、一个通过 AHD/LVDS 连接、另一个通过 HDMI 连接、请告诉我这是否可行?

    AM625 支持 OLDI 双链路或 2 个具有镜像映像的单链路

    AM625 支持 DPI。

    请发起一个新的 E2E 查询、询问这在软件中是否可行

    此致、

    Sreenivasa.