This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:有关带 QNX 的 TDA4AL C7x 和 C7+MMA 加速器资源利用率测量的查询

Guru**** 2611405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562689/tda4al-q1-inquiry-regarding-resource-utilization-measurement-for-c7x-and-c7-mma-accelerator-on-tda4al-with-qnx

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用运行 QNX OS 的 TDA4AL 芯片、我需要测量 C7x 和 C7+MMA 深度学习加速器的资源利用率、检查这个 NPU 的 8TOPS 是否足够。

我们已经在使用 perf 分析仪、仅监测 CPU (A72) 资源。  给定此设置后、我想确认以下内容:

  1. 是否必须安装任何特定库或二进制文件才能准确测量 C7+MMA 加速器的资源使用情况?
  2. 是否可以通过 TDA4AL 平台 QNX 上的 sysfs 或 procfs 接口获取资源利用率数据? 如果是、您能否提供相关的文件路径或使用说明?
  3. 或者、TI SDK 中是否有允许直接测量 C7+MMA 使用情况的 API 或示例代码? 如果是、请提供详细的指导或文件参考。

如果您能确认我上述方法是否正确、并就建议的资源监测方法提出建议、我将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否必须安装任何特定的库或二进制文件才能准确测量 C7+MMA 加速器的资源使用情况?

    如果您使用的是 Vision Apps、该框架包含公开性能统计信息的 API。 请参阅以下文档: 性能统计报告 API

    此外、您可以在此处找到与存储器使用情况相关的 API: 存储器 API

    或者、TI SDK 中是否有允许直接测量 C7+MMA 使用情况的 API 或示例代码? 如果是、我希望提供详细的指导或参考文件。

    有关示例代码和用法参考、请参阅: \vision_apps\apps\utilities

    您可以检查vision_apps\apps\utilities\app_load_test目录。

    有关文档、请查看: 实用程序应用程序和测试

    此致、
    Sivadeep