This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:PMIC μ?的确切器件型号是多少

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559943/sk-am62a-lp-what-is-the-exact-part-number-of-pmic

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SK-AM62A-LP 并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

SK-AM62A-LP 用户手册中列出的 PMIC 是 TPS65931-Q1。

https://www.ti.com/lit/ug/slvucm3/slvucm3.pdf

这是否意味着 TPS65931211-Q1?

我知道、TPS65931211-Q1 PMIC 是一款专为 AM62A 设计的产品。

我只是想确认一下。

如果我在与评估板 (SK-AM62A-LP) 相同的条件下运行 AM62A、我是否可以假设不需要更改 TP65931211-Q1 数据?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 完整的 PMIC 可订购器件型号为  TPS65931211RWERQ1  它经过预先编程、以满足 AM62A 处理器的电压和序列要求。 此部件号可在您在上述消息中引用的文档的表 2-1 中找到。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的答复。

    我知道 TPS65931211 是适用于 AM62A 处理器的 PMIC。

    我与客户分享了这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi