This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:HS 器件安全认证流程 — PQC with Software

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559165/am3352-hs-device-security-authentication-process---pqc-with-software

器件型号:AM3352


工具/软件:

您好的团队、

与上一个主题相关、我的客户对 PQC 有几个问题。

以下是有关 PQC 的一些问题。

1.根据 AM3352 HS 器件规范、公钥证书当前包含 256 字节公钥。 如果客户将其替换为大约 3 KB(PQC 的公共密钥)、它是否有效?
在验证并启动 PQC 的公钥之前、客户期望正常操作。

2.(如果 1 为“是“)客户希望使用支持 PQC 的图像格式化工具 (IFT)。 是否可提供?

3.(当 2 为“否“时)如果未提供符合 PQC 的 IFT、则客户需要自行创建。 是否可以制作自己的 IFT?

4、软件验证 (PQC) 可能会影响启动速度。 一种可能的解决方案是更改为硬件验证 (PQC)。
是否有 CPU 可以直接在 CPU 上验证 PQC 签名? 客户
 想要一款与现有 AM3352 HS 器件兼容的器件。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:
    AM335x HS 片上 ROM 仅支持基于 RSA 的 PKCS 签名验证。
    AM335x HS 器件中无法支持 PQC。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的支持。

    您之前说过、在上一个主题上、

    以下是您的客户可以了解的一些选项:
    -添加外部 TPM/SE 设备及未来的 PQC 保护固件更新机制。
    -查找可以集成到用户代码库(即引导加载程序)的 PQC 库

    AM3352:HS 器件安全认证流程 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    客户正在探索寻找可立即集成到用户代码库中的 PQC 库。

    请详细说明一下吗?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:
    请允许我在上一次答复中补充说明。

    AM335x HS 片上 ROM 仅支持基于 RSA 的 PKCS 签名验证。
    AM335x HS 器件无法支持 PQC。

    用户的引导加载程序需要使用 RSA 密钥离线签名、然后在目标引导过程中使用基于 RSA 的 PKCS 签名验证通过片上 ROM 进行身份验证。 无法使用 PQC 验证用户的引导加载程序。

    1/。 在由 AM335x 片上 ROM 使用基于 RSA 的 PKCS 方案验证和引导用户的引导加载程序后、
    -理论上,AM335x SecDev 软件包可以使用 IFT 对任何带有 RSA 密钥的数据 blob(即 PQC 公钥)进行签名,并通过调用 ROM/PPA API 来验证已签名的数据 blob ,以便通过用户的引导加载程序进行基于 RSA 的 PKCS 签名验证。 此步骤通过用户的引导加载程序验证二进制 blob(即 PQC 公钥)...

    2/。 完成最后一步后、用户可以了解如何为下一阶段二进制 blob 验证、TPM/SE 或 PQC 库添加 PQC 支持...
    -用户的引导加载程序可以使用 (TPM/SE, PQC lib...) 继续进行基于 PQC 的签名验证 在最后一步中使用已验证的 PQC 公钥...

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的支持。

    让我澄清一下。

    您的意思是 PQC 可以得到支持、但通过执行您刚才提到的步骤、它是否正确?

    请回答以下问题。

    1.根据 AM3352 HS 器件规范、公钥证书当前包含 256 字节公钥。 如果客户将其替换为大约 3 KB(PQC 的公共密钥)、它是否有效?
    在验证并启动 PQC 的公钥之前、客户期望正常操作。

    →?μ s

    2.(如果 1 为“是“)客户希望使用支持 PQC 的图像格式化工具 (IFT)。 是否可提供?

    →?μ s

    3.(当 2 为“否“时)如果未提供符合 PQC 的 IFT、则客户需要自行创建。 是否可以制作自己的 IFT?

    →?μ s

    4、软件验证 (PQC) 可能会影响启动速度。 一种可能的解决方案是更改为硬件验证 (PQC)。
    是否有 CPU 可以直接在 CPU 上验证 PQC 签名? 客户
     想要一款与现有 AM3352 HS 器件兼容的器件。

    →?μ s

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    您的意思是可以支持 PQC、但通过执行您刚才提到的步骤、它是否正确?

    我上次回复中的步骤 1/是可行的、使用具有 AM335x ROM/PPA 支持的 AM335x SecDev 软件包、并且客户需要探索步骤 2/、以便通过 TPM/SE 或 PQC 库获得 PQC 支持...

    [quote userid=“558848" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559165/am3352-hs-device-security-authentication-process---pqc-with-software/6007289 根据 AM3352 HS 器件规范、公钥证书当前包含 256 字节公钥。 如果客户将其替换为大约 3 KB(PQC 的公共密钥)、它是否有效?
    在验证并启动 PQC 的公钥之前、客户期望正常操作。

    不可以、它不能用 PQC 密钥替换 RSA 公钥、因为 PKC 结构已固定为仅支持 RSA 密钥。

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    谢谢你。

    这个问题怎么样?

    4、软件验证 (PQC) 可能会影响启动速度。 一种可能的解决方案是更改为硬件验证 (PQC)。
    是否有 CPU 可以直接在 CPU 上验证 PQC 签名? 客户
     想要一款与现有 AM3352 HS 器件兼容的器件。

     

    提前感谢您、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:
    TI 正在努力为较新的处理器添加 PQC 支持、但不支持 AM335x HS 兼容处理器。
    此致、
    - Hong