This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:PLALE_SDK_ext 任务在 Processor SDK (Scarthgap 11.01.05.03) 上失败、带有 bpftool 配方 QA 错误

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562514/am625-populate_sdk_ext-task-fails-on-processor-sdk-scarthgap-11-01-05-03-with-bpftool-recipe-qa-error

器件型号:AM625


工具/软件:

您好:

 在 Processor SDK Linux 上成功构建了 tisdk-default-image Scarthgap 11.01.05.03.  (PROCESSOR-SDK-scarthgap-11.01.05.03-config)。

但是、当我运行以下命令以生成可扩展 SDK 时:

bitbake -k tisdk-default-image -c populate_sdk_ext

我在构建过程结束时遇到以下错误:

.../tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm-oe-linux/tisdk-default-image/1.0/sdk-ext/image/tmp-renamed-sdk/layers/meta-openembedded/meta-oe/recipes-kernel/bpftool/bpftool.bb:do_recipe_qa) failed with exit code 'setscene ignore_tasks'

  • 电路板:AM62xx EVM
  • SDK 版本:Processor SDK Linux Scarthgap 11.01.05.03
  • 图像:tisdk-default-image

您能帮助我了解此错误的含义以及如何解决该错误吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    我不确定导致问题的原因、因为没有使用此选项构建 SDK。 但我在互联网上搜索了一些关于它的信息、这似乎是 Yocto 或 bpftool 配方本身的问题、您可能会询问 Yocto 社区的意见。