This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO: — TM4C1294NCPDT - Debug Views Broken、仅在 mouseover 中显示值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562187/ccstudio---tm4c1294ncpdt---debug-views-broken-display-values-only-in-mouseover

部件号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:

CCS 版本: 20.3.0.14__1.9.0

默认 VS Code API:1.96.0

目标器件:TM4C1294NCPDT  

调试器设置:Orbtrace Mini、SWD 传输、CMSIS-DAP、通过 Cortex 调试扩展

 

我相信 CCS Theia 在处理调试视图时存在错误。 这个错误是存在于基础 Theia 映像还是 TI 的定制中、目前我无法判断。 使用上述设置、我可以使用相同的第三方扩展和调试探针在标准 VS Code 中调试目标、但在 CCS 中、调试变量视图将显示变量名称、但不会呈现这些变量的值。 CCS 正在正确接收这些值、就像将鼠标悬停在任何给定变量上时显示正确的值一样。

 

理想的解决方案是:

1.修复 CCS 以使调试视图能够正确呈现的问题

和或

2、支持任意 CMSIS-DAP 调试探针、以便 TI 的第一方调试能够正常运行。