This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:AM62PX EVM 上的仪表组演示、带 HDMI 监视器而不是 Microtips LVDS 面板

Guru**** 2613275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560839/processor-sdk-am62p-cluster-demo-on-am62px-evm-with-hdmi-monitor-instead-of-microtips-lvds-panel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我参考了此指南、其中介绍了在 TI AM62PX 板上运行仪表组演示:
Display Cluster User Guide(显示群集用户指南)

但是、文档中没有提到 Microtips LVDS 面板。
是否可以在 HDMI 显示器上运行仪表组 GUI?

如果是、您能否提供为仪表组演示启用 HDMI 输出的步骤或指针?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    让我在内部检查一下可行性、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    当然、 我将等待您的更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:
    我们没有现成的使用共享 DSS 启用 HDMI 的示例、但这应该是可行的。 RTOS 上的 HDMI 支持仅限于固定的硬编码分辨率、您需要在 SysConfig 中启用该分辨率并更改相关的 VP 配置。 还需要在 k3-am62p5-sk-dss-shared-mode.dtso 中进行一些更改、才能使此功能正常工作。