This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:ethtool 寄存器转储的解释

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562550/tda4vh-q1-interpretation-of-ethtool-register-dump

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、

使用“ethtool -d“ “我们得到这样的输出:

6: Type: Inner VLAN
        Nolearn Mask = 0x0, Ingress Check = 0
        VLAN ID = 1, Registered Mask = 0x1, No Frag = 0
        Force Untagged Packet Egress = 0x1, Limit Next Header Control = 0, Unregistered Mask = 0x1, Members = 0x1

我可以猜测大多数参数。

“未注册掩膜“的含义是什么?

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    在此 VLAN 上接收到的任何组播数据包如果在 ALE 中没有相应的组播条目、则被视为未注册的组播。 未注册的掩码描述了此数据包转发到的端口。

    此致、
    Tanmay