This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:PCIe 子系统是否可以与 SERDES0 一起使用或仅与 SERDES1 一起使用?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561622/am67a-can-the-pcie-subsystem-be-used-with-serdes0-or-only-with-serdes1

器件型号:AM67A
主题:AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

AM67 技术参考手册包含一些图表、这些图表似乎暗示 PCIe 可与一起使用 SERDES0 例如 图 12-121 (在部分中   PCIe 子系统环境 )。

但是、  中的其他图(图 12-129 和 12-130)和表(表 12-152 和 12-153)   串行器/解串器集成 似乎意味着 PCIe 只能与一起使用 SERDES1

请澄清具体情况吗? 是可以使用的 SERDES0 规范? 大概不是。

谢谢你。

--
Howard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    是的、我看到图 12-121 错误地提到 SERDES0 支持 PCIe。 这是错误的;只有 SERDES1 在 AM67 上支持 PCIe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。