This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:UBoot 相关查询

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562456/tda4vm-uboot-related-query

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的团队:

我已通过提到的链接 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/11_00_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-General-Info.html 构建了 u-boot

并在步骤“ 编译 R5 和 ARM64 映像 “、输出文件夹中有两个文件夹、我们可以在 R5 和 A72 中找到 uboot 映像  

1.我已重命名我的目标映像、但 bothR5 中有两个 u-boot 映像以及必须使用哪个 u-boot 映像的 A72?

2.在构建内核的时候,我已经描述了 fitimage,现在我将生成适合图像  

“mkimage -r -f fitImage.its -k $uBoot_path/arch/arm/mach-k3/keys -K $uBoot_path/build/$armv8/dts/dt.dtb fitImage“、其中我无法在 dts 文件中找到 dt.dtb 

是否有任何为定制电路板构建 u-boot 和内核的过程指南?


谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    [引述 userid=“668303" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562456/tda4vm-uboot-related-query

    1.我已重命名我的目标映像、但 bothR5 中有两个 u-boot 映像以及必须使用哪个 u-boot 映像的 A72?

    [/报价]

    请查看以下部分:  3.1.1.4. 引导流程

    我们需要 R5 SPL --> A72 ATF --> A72 OPTEE --> A72 SPL --> A72 U-Boot。

    R5 和 A72 都需要 SPL、但仅 A72 需要 U-Boot 。

    BTW 更简单的步骤是:' 生成 u-boot '该命令将构建所有 SPL/U-Boot 二进制文件。

    [引述 userid=“668303" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562456/tda4vm-uboot-related-query

    2.在构建内核的时候,我已经描述了 fitimage,现在我将生成适合图像  

    [/报价]

    ' 创建 Linux — 优化 '应使用。

    3.是否有为定制电路板构建 u-boot 和内核的过程指南。
    [/报价]

    您可以首先编辑 EVM DTS 文件并使用相同的命令进行构建。

    一些准则:  https://www.ti.com/lit/pdf/spradc5

    - Keerthy