This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:处理器论坛

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562332/processor-sdk-j784s4-processors-forum

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

尊敬的团队:

 板:J784S4 EVM 定制版本
SDK 版本: www.ti.com/.../09.02.00.05

这里、我从电路板中的 eMMC 引导。 但引导会卡住、因为默认 rootfs 正在从 SD 卡加载。但如果我在 u-boot 命令提示符处中断并提供 setenv bootpart 0:1、rootfs 正在从 eMMC 加载、但我不想每次都手动执行。

作为其中的一部分、我希望实现以下目标。

我要从/dev/mmcblk0p1 分区更改 eMMC 引导模式的默认 rootfs 访问权限。

对于需要从/dev/mmcblk0p1.访问的 eMMC 引导模式(如 uEnv.txt)、我想更改 uEnv.txt 的默认访问位置

因此、请指定所有可能的方法、以便通过精确的文件路径(如要修改的位置/位置)实现这些目标。

此致、

Naradham Dharanija.