This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:默认的 CAN 通信速度是 500bps 吗? 软件能否检测到何时发生总线关闭?

Guru**** 2578955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562289/dra829j-is-the-default-can-communication-speed-500-bps-can-the-software-detect-when-a-bus-off-occurs

器件型号:DRA829J


工具/软件:

 

我担心以下几点。

默认 CAN 通信速度是否为 500bps?

软件能否检测到何时发生总线关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请问您使用的是哪个示例和 SDK 版本? 默认示例因 500kbps、1Mbps 等而异。 。 CAN 硬件将检测总线关闭状态、并将设置相应的寄存器位。

    在软件中、我们读取该寄存器位以了解总线关闭状态。

    此致

    Tarun Mukesh