This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:哪种设计环境?

Guru**** 2580505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562088/66ak2h14-which-design-environment

器件型号:66AK2H14


工具/软件:

几年后重新启动编程 DSP  、尚不清楚目前推荐的设计环境是什么、如 CCS 版本、WIN/Linux 等  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的工程师不在办公室。 请期待下周初回复。

    此致、

    Shabary S Sundar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto Gennai:

    感谢您的耐心和耐心。

    几年后重新启动 DSP 编程  、目前尚不清楚哪是推荐的设计环境、如 CCS 版本、win/linux 等。

    1. CCS (Code Composer Studio) https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.0 (v12.8.0)

    2. C66x CGT : https://www.ti.com/tool/C6000-CGT (v8.5.0 LTS)

    3. 操作系统 : - Linux 和 Windows 操作系统

    •  Linux: Ubuntu Linux 版本 22.04
    •  Windows:Win 10/11

    应届毕业生、

    Betsy Varughese.