This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:有关 UCC2566613DDFR 中的 V5P 故障的查询

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561903/ucc25661-inquiry-regarding-v5p-failure-in-ucc256613ddbr

器件型号:UCC25661


工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 UCC256613DDBR、但我们面临着 V5P 输出停止运行的问题。 请在下面找到我们观察结果的摘要:

现象:

  • 在某些情况下、只有 V5P 发生故障。 对于某些器件、施加外部 5V 电压可实现正常运行。

  • 高/低 MOSFET 几乎从未损坏。

  • 从波形观察可以看出、高/低 MOSFET 之间的击穿似乎可能会产生短路噪声、该噪声可能会耦合到 V5P 路径中。

已采取的反措施:

  • 向 VCC、HO、LO 和 V5P 添加了 TVS 二极管。

  • 由外部直流电源提供的 VCC。

  • 上述情况都没有改善。

测试环境:

  • 该评估基于使用 UCC256403A 设计的现有产品。

  • 只有控制器 IC 及其外设元件已更改为 UCC256613。

  • 主谐振电路(变压器,谐振电感器/电容器等)保持不变。

问题:

  1. V5P 输出故障的可能根本原因是什么?

  2. 是否有任何已知的故障机制或关键设计注意事项需要我们注意?

  3. 您能否建议任何建议的对策或设计准则以避免此故障?

我们已经准备了相关的原理图、波形和计算表、但由于这些表包含机密信息、因此无法在公共论坛上分享。 是否可以通过私人渠道与您共享此类材料?

我们非常感谢你就此问题提供指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请帮助我提供以下信息:

    LLC 电路的原理图。

    2. UCC256613 中使用的设计计算器。

    3.在 V5P 引脚故障期间、请尝试捕获 HO、LO、VCC、V5P、IRES。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我懂了。 我会向您发送一封私人邮件、您可以向我发送朋友的请求吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、完成了。 此外、您还可以使用此论坛。  

    此致、

    Sougata