This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:无法从睡眠状态唤醒(唤醒域中的 GPIO)

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564175/am62l-am62l-unable-to-wake-from-sleep-the-gpio-in-the-wakeup-domain

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好、

参考资料: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_00_15_05/exports/docs/devices/AM62LX/linux/Release_Specific_Release_Notes.html

使用器件树:k3-am62l3-evm.dts。 执行命令“echo mem >/sys/power/state 无法通过 wakeup_UART 有效唤醒。  唤醒域中的 GPIO 是否可用于唤醒 DEEPSLEEP 状态? 这包括:WKUP_GPIO0_0、WKUP_GPIO0_1、WKUP_GPIO0_2、WKUP_GPIO0_3、WKUP_GPIO0_4 WKUP_GPIO0_5 和 WKUP_GPIO0_6。 如果有可能、应如何加以调整?