This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:GPMC 总线线路上对串联电阻的需求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562721/tmdsevm437x-the-need-for-series-resistors-on-gpmc-bus-lines

器件型号:TMDSEVM437X
主题:AM6442 中讨论的其他器件

工具/软件:

评估板在 AM437X_NAND_ADX 线路上没有反反射串联电阻 (22 至 50Ω)、但这是否会导致 EVM 板上的波形出现任何问题?
我目前正在通过缓冲器使用 NANDFROM 和 EMMC 来设计电路板、并以此电路作为基准。

我的设计板上 CPU 和缓冲器的图形长度约为 25mm、缓冲器和 NAND 的图形长度约为 20mm。

EMMC 的距离大致相同。 电路板有 8 层、第二层是 GND 平面、可实现阻抗匹配。
我想征求您的意见、认为总线线路上需要串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dai_Sakamoto

    感谢您的查询。

    线程的赋值不正确。

    如果您将参考添加到参考原理图或链接到原理图、将会有所帮助。

    我假设您具有与基准原理图相似的并联拉电阻。

    基准原理图为时钟和某些控制信号配置了串联电阻。

    在数据接口和控制信号上配置串联电阻具有布局依赖性、而器件会导致阻抗不匹配。

    如果空间不受限制且 EMI 是一个问题、我建议在源极附近添加串联电阻配置。

    或者、建议执行仿真。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dai_Sakamoto

    尽管讨论与 AM6442 相关、但以下主题可作为通用指南引用

    (+) AM6442:我是否应该为 GPMC 添加串联电阻? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.