This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:I2C 默认映像

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555033/am6442-i2c-default-image

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 AM6442 TMDS 64 EVM。


板载 I2C EEPROM 已损坏、在启动期间不再能正确检测到电路板。  

您能否提供默认的出厂 EEPROM 二进制映像、以便我可以使用外部编程器对 EEPROM 进行重新编程?

损坏的 EEPROM 具有 板 ID、供应商 ID、产品代码等。 请进行必要操作、因为需要提供信息来验证 EtherCAT 从站 SDK 功能。

还提供了将更新后的文件加载到 EEPROM 的步骤。

提前感谢、

Ganesh D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    我正在将您的问题发送给 EVM 团队进行评论。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随时 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    我正在与团队核实。

    请期待一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

     您能否确认电路板 PN #是否为 TMDS64EVM?

    我们能 分享序列号、电路板版本吗? (这将是 PROC101 号)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我按如下方式确认电路板详细信息:
    •PN#:TMDS64EVM
    •Sl:04251010112
    •板级版本 (PROC101#):PROC101D

    附加图像以供参考、

    我们正在等待您的宝贵回应。 请尽快回复、因为我们的 客户交付成果一致。  


    此致、
    Ganesh D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、  

    感谢您的意见。

    我正在与 EVM 团队核实。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    我们一直在等待您的回复、13 天后、我们还没有从您那里获得解决方案。 请尽快提供必要的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、  

    我已经在内部与 EVM 团队进行了核实。

    今天是一个假期在 dallasm 我会跟进和更新你。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、  

    请参阅以下内容。

    e2e.ti.com/.../am64x_5F00_evm_5F00_board_5F00_id_5F00_programr_5F00_13_5F00_00_5F00_00_5F00_00.zip

    e2e.ti.com/.../MS_5F00_TI_5F00_AM64x_5F00_EVM_5F00_PROC101C_5F00_Board_5F00_ID_5F00_Programr_5F00_Procedure.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、  

    您是否取得了进展。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我将给定的二进制文件复制到 sdcard 并尝试运行它、但我从根内核运行时收到以下错误、您能否将源代码提供给闪存板 ID、这也有助于我们进行调试、因为我们能够从根内核编译和运行任何 c 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、  

    谢谢你。

    让我与团队核实并更新。

    您能否请确认是否使用了同一块电路板(如上所述)?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    电路板 ID 编程器是裸机二进制 文件、因此请将这些文件复制到分区 SD 卡并按照 上述 pdf “MS_TI_AM64x_EVM_PROC101C_Board_ID_SD_PDO.pdf"<xmt-block0>“ Programmer_Procedure   

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、  

    检查您是否能够取得进展?

    此致、

    Sreenivasa.