Other Parts Discussed in Thread: AM67, AM67A
主题:AM67 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在使用上一个帖子中的设备树设置、但 i2c4 仍然无法为我启用。
我注意到 AM67 上的其他 I2C 器件使用“ti、am64-i2c“、“ti、OMAP4-i2c“、不是建议的器件?
我查看了最新的 dts、但仍然没有在 EVM 上看到启用了 MAIN_i2c4:
git.ti.com/.../k3-j722s-evm.dts
下面是我的错误:
OMAP-Li2c:bus@f0000:i2c@fe80000 探测失败、错误为–22
main_i2c4_pins_default:main_i2c4-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
J722S_IOPAD (0x00a8、PIN_INPUT_PULLUP、1)/*(R27) GPMC0_CSn0.I2C4_SCL */
J722S_IOPAD (0x00ac、PIN_INPUT_PULLUP、1)/*(P21) GPMC0_CSn1.I2C4_SDA */
>;
};
&cbass_main{
MAIN_i2c4:I2C@fe80000{
兼容=“ti、j721e-i2c“、“ti、OMAP4-i2c“;
REG =<0x00 0x0fe80000 0x00 0x100>;
中断= ;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
时钟=<&K3_CLKS 257 2>;
时钟名称=“fck";“;
电源域=<&K3_PDS 257 TI_SCI_PD_EXCLUSTE>;
};
};
&main_i2c4{
状态=“正常“;
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&MAIN_i2c4_pins_default>;
时钟频率=<10000>;
};