This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:安全启动密钥烧录问题、如何实现 VPP 电源

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558669/am5716-security-boot-key-burning-issue-how-to-implement-vpp-power-supply

器件型号:AM5716
主题: DRA716 中讨论的其他器件

工具/软件:

使用TLV70718还需要新增一个器件、我们想使用已有的TPS6590379ZWSR来给VPP供电、该怎样实现?μ s

在安全启动文档中、建议客户使用  TLV70718 来提供 VPP 电源、但在 AM5716 硬件板的客户设计中、

没有此类器件、如果添加新的 TLV70718 器件、客户需要重新设计硬件、这是一个重大变化。  

在客户 AM5716 GP 电路板中、它使用 TPS6590379ZWSR 作为电源解决方案。

客户是否可以使用 TPS6590379ZWSR 来为 VPP 供电?

  请帮助进行检查。

谢谢

  Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    他们的  TPS6590379 PMIC 上是否有任何未使用/备用电源轨/LDO?

    另一种方法是使用测试点并通过外部电源(使用其 ICT?)供电。 在电子保险丝编程期间。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chen  

       请参阅该 AM574x 安全启动设计、它包含 VPP 电源设计。

       e2e.ti.com/.../3487.AM574X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_SCH_5F00_1_5F00_0A.pdf

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle

    在 AM574X 图中、1.8V 电路为 DNI、VPP 来自哪里、J46 连接到哪里?   

    您能帮助解释一下这个解决方案吗?

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    DRA716 EVM 提供了更直接的实现方式:

    https://www.ti.com/tool/DRA71XEVM#design-files

     \

    或者、客户 PCB 在 F20 (vpp) 上是否有可用的测试点?  它们也许能够使用外部电源来为 VPP 供电。  他们应验证任何解决方案在电子保险丝编程期间是否能够将电源电平保持在数据表规格范围 (1.8V+/–5%) 内。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为替代方法、客户 PCB 在 F20 (vpp) 上是否有可用的测试点?  它们也许能够使用外部电源来为 VPP 供电。  在电子保险丝编程期间、他们应验证任何解决方案是否能够将电源电平保持在数据表规格范围 (1.8V+/–5%) 内。[/报价]

    您好、Kyle

      F29 (vpp) 上没有测试点、客户有以下选项:

        1.保留的测试点,使用生产线上的电源装置将密钥编程到 SOC 中

        2.使用现有的 1.8V 电源,构建一个模拟元件电路作为负载开关,由 SoC 的 GPIO 引脚控制

       

    此致

      Semon  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    1.无论哪种方式,他们都需要对 PCB 进行修改,以使 VPP 可以访问。  

    2.如果要添加电路,他们还可以添加一个由 3.3V 供电的 LDO。  这是推荐的 解决方案。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    对不起... F20 是球的位置 J6Entry.  对于 J6Eco (AM5716)、vpp BGA 在 K14 上:

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“35153" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558669/am5716-security-boot-key-burning-issue-how-to-implement-vpp-power-supply/6010899

    1.无论哪种方式,他们都需要对 PCB 进行修改,以使 VPP 可以访问。  

    2.如果要添加电路,他们还可以添加一个由 3.3V 供电的 LDO。  这是推荐的 解决方案。

    此致、

    [/报价]

    您好、Kyle

      客户想知道 TPS6590379ZWSR 的 SMPS4 或 SMPS5 是否可以配置为输出 1.8V 以向 VPP 提供 1.8V 电压?

    ----------------------------------------------------------------------------------------

        

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “ 不,不是吗?

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle

      以下是客户的安全启动 VPP 设计、请帮助您进行审查:
    ----------------------------------------------------------------------------

    安全启动供电方案、PMU的LDO2可以输出300mA、当前已消耗150mA、还有150mA的余量、而VPP最大电流消耗100mA、满足需求;VPP开关电路使用NMOS作为开关、由GPIO5 á lez 19控制。á lez

    安全启动电源解决方案:PMU ldo2 可以输出 300mA、目前已消耗 150mA、左侧 150mA、VPP 最大电流为 100mA、满足要求、

    使用 NMOS 作为开关的 VPP 开关电路、GPIO5_19 控制开关操作。

    1.

    2.

    3.

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    我们通常建议使用 LDO(而不是 MOSFET)、因为 LDO 通常具有 更好的电压调节/噪声性能。

    我们 建议至少 在 SoC 附近添加一些 10uF 或 1uF 的旁路电容。  

    其他注意事项:

    1. SoC 必须处于运行电源状态(启用所有电源以进行运行)。
    2. VPP_MCU 电源必须受 SoC SW GPIO 控制、才能实现正确的编程序列。
    3. 为了确保瞬态电流在编程期间的任何时间段内都不会导致 VPP_MCU 电源电压在建议的工作条件 (ROC) 最小值 1.71V(–5%) 以下、需要足够的本地电容并靠近 PCB 放置位置以实现较小的环路电感。
    4. 如果编程期间允许 VPP 电压降至 ROC 限值以下、则电子保险丝阵列内容可能会出现长期可靠性问题。
    5. 所有客户都应充分表征其 MCU 电子保险丝 VPP 电源解决方案、以确保 PCB 设计和去耦电容器在对任何 SoC 进行编程之前满足 ROC 电源性能。
    6. 不建议使用直列式负载开关和功率 FET、因为它们不会调节电压、并且负载开关或 FET 上的任何压降都不会得到补偿。
    7. 如果满足 ROC 电源性能、通过电路板连接器连接的工作台电源可能是有效选项。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“35153" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558669/am5716-security-boot-key-burning-issue-how-to-implement-vpp-power-supply/6021632

    我们通常建议使用 LDO(而不是 MOSFET)、因为 LDO 通常具有 更好的电压调节/噪声性能。

    我们 建议至少 在 SoC 附近添加一些 10uF 或 1uF 的旁路电容。  

    其他注意事项:

    [/报价]

    您好、Kyle

      客户根据您的意见更新他们的设计:

      请帮助您再次查看此设计

      ----------------------------------------------------------------------------------------

    1.  

      

    2.  

    3.

    此致

      Semon