This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:LVDS 是否将用于与 ADC 连接

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564749/am623-will-lvds-work-to-interface-with-adc

器件型号:AM623


工具/软件:

全部、  

出于好奇心、视频 LVDS 端口是否可用于连接 ADS9223 等 ADC?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads9227.pdf

谢谢!

此致、  

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:
    您能详细介绍一下这个用例吗? 使用在 LVDS 前面连接的 ADC、您打算解决什么目的?

    您的疑问是否与软件级别或硬件级别的接口有关?

    AM62x 中的 DSS 将继续向 OLDI 通道传输数据、其驱动程序不需要检查它前面的连接。

    在硬件方面、它不应该依赖于 AM62x、我可以将您的申请转给 ADC 团队以供进一步查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mittal、  

    因此、我们希望将运行 Linux 的 AM623 与 LVDS ADC 连接、并将高速数据流从 ADC 流回 AM623 的 DDR4 或 SRAM。  该应用程序位于海洋电子领域(请参阅隐藏字段注释)。  由于 Linux 不是实时的、我们可以选择让 R5F 或 M4F 管理 ADC 数据流(如果可能)、以便我们不会丢失任何数据包。  禁止我们在可能的情况下使用 DMA 获取每个样本。  我们将以大约 2M 的数据速率进行采样。  我们知道可能没有驱动程序可供通过 LVDS 进行通信、但您似乎没有看到 LVDS 链路、而且它本身就是阻止程序、无法使此应用程序正常工作。

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:
    软件方面、我没有看到任何问题。 从硬件角度、请检查 ADC 是否正在以 100 Ω 电阻端接 LVDS 差分通道、因为这样可以设置直流电压电平。