This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442/AM2434 VDDSHV1 至 5 连接建议(如果未使用)

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559053/am6442-am6442-am2434-vddshv-1-5-connection-recommendation-if-not-used

器件型号:AM6442


工具/软件:

大家好!

我们正在使用 AM24x 进行新设计、并希望尽可能降低功耗。

如果我们未将外设用于特定的 IO 电源组(例如 VDDSHV5)、应如何处理电源引脚 (ALV 封装上的 L14 和 L15)?

更多背景信息:

我们已经有了 AM64 的设计、在这种设计中、我们根本不使用由 VDDSHV5 负责的 SD 卡或其引脚。 在那里,我们只是连接了引脚与去耦电容器接地,它似乎工作到目前为止。 我们这样做可能是因为在 AM243x Launchpad (LP-243) 上、操作是这样完成的。

另一方面、我们找到了以下论坛主题、其中说明引脚必须连接到电源、尽管用于另一个处理器。 (【常见问题解答】 AM62A7-Q1:如果未使用 SD 卡、如何连接引脚网络 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6)

此致、

索伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    感谢您的查询。

    建议连接有效电源。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    我在 AM243x 中看到相同的注释

    [引述 userid=“539969" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559053/am6442-am6442-am2434-vddshv-1-5-connection-recommendation-if-not-used

    更多背景信息:

    我们已经有了 AM64 的设计、在这种设计中、我们根本不使用由 VDDSHV5 负责的 SD 卡或其引脚。 在那里,我们只是连接了引脚与去耦电容器接地,它似乎工作到目前为止。 我们这样做可能是因为在 AM243x Launchpad (LP-243) 上、操作是这样完成的。

    [/报价]

    请帮助我指向允许在不使用 SD 卡时短接 VDDSHV5 电源的文档。

    当不使用 SD 卡时、IO 具有可在 SDIO 缓冲器上进行多路复用的备选功能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    [引述 userid=“539969" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559053/am6442-am6442-am2434-vddshv-1-5-connection-recommendation-if-not-used

    更多背景信息:

    我们已经有了 AM64 的设计、在这种设计中、我们根本不使用由 VDDSHV5 负责的 SD 卡或其引脚。 在那里,我们只是连接了引脚与去耦电容器接地,它似乎工作到目前为止。 我们这样做可能是因为在 AM243x Launchpad (LP-243) 上、操作是这样完成的。

    [/报价]

    您能否确认以 VDDSHV5 为基准的 IO 已保持未连接状态。

    如果您能够分享原理图、我可以快速检查一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    感谢你的帮助。

    如数据表中所述、我们仅将未使用的 VDDSHVx 引脚连接到相应的电源即可解决该问题。

    我们找不到说明允许将 VDDSHV5 电源短接的文档。
    如前所述、我能找到的唯一参考资料是 LP243 Launchpad、但我想这是在稍后的接头上扩展 SD 卡的方式。



    此致、

    索伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    谢谢你。

    我假设电路板在进行这些更改后可以正常工作。

    如果没有问题、请告诉我是否可以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    电路板尚未打印、因此目前无法分辨。 并会在收到报告时返回。

    是、可以关闭螺纹。

    此致、

    索伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.