This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:用于 Yocto 构建的 OTP Keywriter 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565171/am623-question-on-otp-keywriter-for-yocto-build

器件型号:AM623
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我目前正在为 AM62x 创建 OTP Keywriter。 我已经使用 MCU+SDK 和 OTP Keywriter 工具成功构建了 AM62x Keywriter、并且还成功地将密钥编程到保险丝中并成功启动。

作为一个普通团队、我们使用 Yocto 构建映像。 为了简化映像和 Keywriter 的编译过程(尤其是对于我们的合作伙伴)、我想将 Keywriter 集成到 Yocto 编译中。 这样就无需他们手动安装所需的工具并自行编译 Keywriter。

我浏览了一些论坛、并了解 OTP Keywriter 目前仅适用于 MCU+SDK。
OTP Keywriter 编译工作流程 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

以下是问题:

  1. 是否可以在我们的 Yocto 构建中集成或安装所需的工具 (AM62x MCU+SDK、SysConfig、TI ARM CLANG) MCU+SDK。 如果是、如何在 Yocto 构建期间集成这些工具?
  2. 我是否可以知道 Yocto 构建环境为什么不支持 OTP Keywriter 工具? 是否出于安全考虑? 理解这一点有助于我向团队解释为什么使用 Yocto 构建 Keywriter 可能不可行。
  3. 如上面的 OTP Keywriter 编译工作流程中所述、我想澄清一下:是否可以将已安装的 Keywriter 工具存储在专用 Git 存储库中、尤其是在我们进行了修改以适应定制电路板的情况下?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以在我们的 Yocto 构建中集成或安装所需工具 (AM62x MCU+SDK、SysConfig、TI ARM CLANG) MCU+SDK。 如果是、如何在 Yocto 构建期间集成这些工具?

    我们没有对这些工具的 Yocto 支持、因此无法确认将它们集成到 Yocto 中的可行性。

    我是否可以知道 Yocto 构建环境中为什么不支持 OTP Keywriter 工具? 是否出于安全考虑? 理解这一点有助于我向团队解释为什么使用 Yocto 构建 Keywriter 可能不可行。[/引用]

    Keywriter 包是基于不支持 Yocto 的 MCU+ SDK 构建的、因此 Keywriter 也会继承它。

    如上面的 OTP Keywriter 编译工作流程中所述、我想澄清一下:是否可以将安装的 Keywriter 工具存储在私有 Git 存储库中、尤其是在我们进行了修改以使其适用于定制电路板的情况下?

    可以修改定制电路板的 Keywriter 源代码。 有关更多详细信息、请参阅许可证。

    此致、

    Prashant

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prashant Shivhare ,
    感谢您的快速响应。
    我将确定是否能够在 Yocto 构建中安装这些工具。

    我在 OTP Keywriter 工具中找不到许可证。 许可证是否与 TI MCU+SDK 相同? 您是否有许可证的参考链接?

    谢谢。

    此致、

    OOI, Yoong Chean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 OTP Keywriter 工具中找不到许可证。 许可证是否与 TI MCU+SDK 相同? 您是否有许可证的参考链接?

    安装 Keywriter 包时应获取许可证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我能够在安装过程中获得许可证。