This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在仅使用一个 HS 器件的情况下评估 Keywriter 应用

Guru**** 2611555 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565012/am6442-how-to-evaluate-keywriter-application-without-a-failure-with-only-one-hs-device

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:DRA821U

工具/软件:

您好、

我的客户刚刚购买了自己的电路板、并安装了 HS 器件。

他们希望检查 Keywriter 应用的运行、但由于只有两个样本、因此无法反复尝试。

是否有任何用于评估 Keywriter 应用的预检查项目、或者使用虚拟数据可以多次执行的任何方法?

我已经得到了关于 Jacinto DRA821U 的同一问题的答案。 是否可以对以下线程中描述的相同命令(也适用于 AM64x)使用相同的方法?

 关于:DRA821U-Q1:如何在只有一个 HS 器件的情况下评估 Keywriter 应用、而不会出现故障 

 您可以按照以下几个步骤进行验证:

  • 禁用 VPP、然后运行 Keywriter 工具。 需要使用 VPP 来刻录废液、如果禁用、则不会发生刻录。 这样您就可以验证证书解析是否正确。  注意:  您仍然会从 Keywriter TIFS 收到失败、因为实际的废品烧录将失败、但您可以参考 TIFS(唤醒 UART)跟踪来解析验证。
  • 启用 VPP 将相同的 MSV 值刻录到具有覆盖标志的 Effuses、这样您将能够多次运行相同的 Keywriter 应用、以查看是否正确执行了 Effuse 刻录。 (带有覆盖标志的 MSV 的证书生成命令示例:../gen_keywr_cert.sh -t ti_FEK_public.pem --mSv 0xC0FFE --mSv-OVRD)

VPP 必须在整个密钥写入过程中保持稳定。 该过程完成后、我们需要禁用 VPP。

谢谢。此致、

 

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您使用的是 Linux 还是 MCU+、RTOS、裸机域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。 他们使用的是 Linux。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以对以下线程中描述的相同命令使用相同的方法、也适用于 AM64x?

    是的、这是可能的。 请注意、这些方法只是证书解析验证的方法。 无法多次实际测试对 OTP 的编程、因为编程后的字段无法使用不同的值再次编程。

    此致、

    Prashant