工具/软件:
尊敬的团队:
我的问题与 AM64xx 对 TCP/IP 和 UDP 通信巨型帧的支持相关。
设置:
AM64xx 配置为使用 RGMII 通过 CPSW 实现千兆位以太网
使用 Yocto Linux 的 A53 内核、eth0 通过 TCP/IP 与 PC 通信、eth1 通过 UDP 与 FPGA 通信
在这方面,为了实现更好的吞吐量,我们希望为巨型帧配置 eth0 和 eth1 以太网 — 我们尝试了,但它给出了错误“
错误:MTU 大于设备最大值。“
所以我们的问题是: AM64x + Yocto Linux SDK 是否支持 TCP/IP 或 UPD 的巨型帧? 如果当前不支持 — 那么我们何时可以期待此功能可用?
谢谢。此致
Nagaraj Patil