This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:针对 MAX96724 和 AMP 的 Linux 驱动程序支持;MAX9286 解串器、MAX96715 串行器和 OmniVision OX01G10 图像传感器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557614/sk-am62a-lp-linux-driver-support-for-max96724-max9286-deserializer-max96715-serializer-and-the-omnivision-ox01g10-image-sensor

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

请提供的 Linux 驱动程序 MAX96724 和  MAX9286 解串器 MAX96715 串行器 OmniVision OX01G10 图像传感器 、因为这些不包括在当前 SDK 中?

我们希望将这些元件集成到 SK-AM62A-LP 平台中、并感谢您的指导或任何可用的补丁/驱动程序以支持该功能。

感谢您的帮助。

此致、
Jerin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    AM62A   默认支持串行器 max9271.c 和解串器 max9286.c max96714.c max96717.c。

    如需更多信息、您可以查看 SDK 路径“ TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-edgeai-am62a-evm-11.01.07.05/board-support/ti-linux-kernel-6.12.35+git-ti/drivers/media/i2c “  

    SER-DES 驱动器。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna:

    在我们的设计中、我们需要支持以下器件:

    • 解串器:MAX96724

    • 串行器:MAX96715

    • 图像传感器:Omnivision OX01G10

    我们已经检查了 SDK 路径中的可用驱动程序、但找不到对这些器件的支持。




    您能否为 MAX96724、MAX96715 和 OX01G10 提供相应的驱动程序支持(或获取相关指导)?

    此致、
    Jerin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    TI 不提供默认 SDK 以外的任何其他驱动程序。  

    此致、

    Dilna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna:

    请提供最新的 TI SDK  SK-AM62A-LP 。  
    我已从以下链接克隆:-
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/11_01_07_05/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

    Git 克隆git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk 


    此致、
    Jerin Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    您可以使用相同的步骤。

    此致

    Dilna K