This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:适用于 TDA2PxEVM 的 Yocto 开发 SDK

Guru**** 2530320 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2PXEVM, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565304/tda2pxevm-yocto-development-sdk-for-tda2pxevm

器件型号:TDA2PXEVM
主题中讨论的其他器件: TDA2SYSBIOS

工具/软件:

您好 TI、

我们将开始开发 TDA2PxEVM、因此我们需要 Yocto 构建 TDA2px 的评估。   

我们还在开发定制板。

我们尝试查找 TDA Yocto 的链接、但未找到任何相关链接。

1、您能给我提供 Yocto SDK for TDA2pxevm 的任何 git 链接吗、以便我开始为它构建环境吗?

2.在 TI 网站上我们只找到了 Linux Build、但如果我们尝试在 GCP (google cloud platform) 中下载、则软件无法下载、您能为我提供 Linux SDK 的 Git 链接吗?

谢谢  

Pankaj Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    [引述 userid=“564850" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565304/tda2pxevm-yocto-development-sdk-for-tda2pxevm

    2.在 TI 网站上我们只找到了 Linux Build、但如果我们尝试在 GCP (google cloud platform) 中下载、则软件无法下载、您能为我提供 Linux SDK 的 Git 链接吗?

    [/报价]

    这是什么链接?

    您可以尝试使用克隆 OE - layersetup 存储库、并使用其中的配置。

     TDA2PXEVM 的机器名称应为“dira7xx-EVM"。“。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    这是什么链接?

    我要询问的链接有关克隆并非用于 具有 Yocto 环境的 dra7xx-EVM 的 TDA2 的链接。  

     TDA2PXEVM 的机器名称应为“dra7xx-EVM"。“。

    不可以、我们使用的处理器是 TDA2Px 、而不是 dra7xx。 我认为 TDA2Px 和 dra7xx 都是不同的处理器。

    实际上、我们已经使用 TI SYSBIOS 窗口平台处理了 TDA2Px 处理器。 但现在我们必须使用具有 Linux Yocto 环境的相同 TDA2Px。

    您可以尝试使用克隆 OE - layersetup 存储库、然后使用此处的配置。

    如果 TDA2Px 也具有 Yocto 环境、请提供一个文档链接 、我将按照该文档进行操作、然后克隆并为 TDA2 处理器创建构建环境。

    您能提供有关此方面的支持吗?  

    谢谢  

    Pankaj Verma。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pankaj Verma

    [引述 userid=“564850" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565304/tda2pxevm-yocto-development-sdk-for-tda2pxevm/6028787

    不可以、我们使用的处理器是 TDA2Px 、而不是 dra7xx。 我认为 TDA2Px 和 dra7xx 都是不同的处理器。

    [/报价]

    TDA2PX 是 DRA7xx(或 AM574X)。

    [引述 userid=“564850" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565304/tda2pxevm-yocto-development-sdk-for-tda2pxevm/6028787

    如果 TDA2Px 也具有 Yocto 环境、请提供一个文档链接 、我将按照该文档进行操作、然后克隆并为 TDA2 处理器创建构建环境。

    [/报价]

    我们没有用于 TDA2PXEVM 的 Yocto 环境。 这是由 深圳市盛创电子股份有限公司创建并支持的主板

    我们提供了 有关构建 AM57X 映像的说明、但这些说明适用于不同的 EVM。 您必须创建自己的机器、或向 SVTronics 寻求支持。

    您也可以尝试以下用户指南: https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-TquuJjoEg9/6.00.00.03/Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide_-_ Texas_Instruments_Wiki 

    此致、
    Jared