This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A1-Q1:MIPI-CSI 应用的处理器选择

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566250/am62a1-q1-processor-selection-for-mipi-csi-application

器件型号:AM62A1-Q1


工具/软件:

我很难找到选型指南来帮助我缩小适合我应用的 TI 选型范围。

主要应用是连接摄像头并将数据随机播放以进行刷写、或者在空间有限的医疗应用中通过 USB 或 HDMI 端口将数据随机播放至 PC。  还有一些其他外设要控制。

 其他特性:

  • 低功耗/睡眠模式、以节省功耗。  
  • 小尺寸也是该应用的一个考虑因素。
  • 安全启动和网络安全支持

 所需接口:

  • 单通道 MIPI CSI
    • 800Mbps RAW-8 或 RAW-10 格式
    • 需要 100fps
    • LVDS、数据和时钟
  • USB 3.2 Gen 1 或更高版本
    • 摄像头接口的 HDMI 输出是另一种选择(或具有桥接器的 MIPI-DSI)
  • 闪存接口、能够写入以 800Mbps 速率提供的 100fps 原始格式图像
  • I2C、SPI(每个 2 个)
  • 至少 4 个计时器用于 PWM 和 CAP/COM

您能给我一个清单、还是让我找到一个文档来帮助我确定哪些选项可用?