This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Linux-RT 系统中 A53 和 R5 之间的通信延迟问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565704/am6442-communication-latency-issues-between-a53-and-r5-in-a-linux-rt-system

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、

对于 A53 和 R5F00 之间的 IPC 通信、

我正在阅读以下主题: AM6442:Linux-RT 系统中 A53 和 R5 之间的通信延迟问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

4276.rpmsg_char_simple.c 在 Linux PC 中下载和内置、并在 A53 TI RT-Linux 9 SDK 的 AM64x 评估板中刷写。

我想知道在 R5F00 内核中、

从 MCU+SDK 9(裸机/自由 RTOS)代码运行哪些代码才能与 A53 RT-Linux 进行通信?

提及哪个 R5F 示例?

谢谢、

Ravindar