This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:引脚配置请求

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565318/dra821u-request-for-pin-configuration

器件型号:DRA821U
主题:DRA821SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

您能提供 DRA821 的引脚配置吗?

此致、

Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能提供 DRA821 的引脚配置吗?

    您能否分享有关您所需内容的更多详细信息?

    SoC 的技术数据表 (TD) 中提供了引脚说明以及焊盘配置地址、用于配置具有所需功能的引脚。 请参考 TD 一次。
    https://www.ti.com/lit/gpn/dra821u

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要引脚配置文件。

    例如 —  download.amd.com/.../xczu3cgsfvc784pkg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“650950" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565318/dra821u-request-for-pin-configuration/6026649

    我们需要引脚配置文件。

    例如 —  download.amd.com/.../xczu3cgsfvc784pkg.txt

    [/报价]

    有关 DRA821 的引脚配置、请参阅 SysConfig 工具。
    https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    我们正在寻找空白的引脚配置文件。

    尽管 SysConfig 工具通常用于引脚配置、但在这种情况下不需要它。 我们只需要引脚排列信息、与器件数据表中提供的信息类似。

    此致、

    Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查找空白的 PIN 配置文件。

    没有适用于所有引脚的特定配置文件。 SysConfig 会根据所选的引脚生成输出文件。
    我们是 从 TI RTOS SDK 中的 Sysyconfog 生成的用于 MCU 内核的文件、用于配置引脚。 同样、为了从 HLOS 配置 PinMux(如 Linux)、会进行器件树更新。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarthak:

    借调 Sudheer 的评论。 DRA8x 器件没有与您共享的文件类似的引脚排列列表。 这是因为 SoC 上的大多数引脚在不同的功能之间进行多路复用。 因此、引脚功能仅在运行时由客户确定。

    例如、从数据表 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dra821u.pdf?PADCONFIG=1758030322496&ref_URL=https :%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRA821U) 中可以看出、单个引脚 U3(取决于 ts 寄存器的值)可以是以下之一:

    • ECAP0_IN_APWM_OUT
    • SYNC0_OUT
    • CPTS0_RFT_CLK
    • I2C1_SCL
    • CPTS0_HW1TSPUSH
    • UART3_RXD
    • SPI7_CS0
    • GPIO0_58  

    所以、我认为您需要的最接近的是上面我链接的数据表、特别是“表 6-1。 引脚属性“部分中找到。

    此致、

    Takuma