This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 20 — 创建多核项目

Guru**** 2609515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565470/ccstudio-ccs-20---create-multi-core-project

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

您好、  

是否可以在 CCS 20 上从头开始创建多核项目(因此不导入现有项目)?  

如果不是,什么时候会是?

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正在 CCS 20 上从头开始创建多核项目(因此不导入现有项目)吗?  [/报价]

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    如果不是、什么时候会是?

    它在路线图上、但目前我无法提供具体的时间表。

    谢谢

    Ki

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    感谢您的反馈。 遗憾的是、这不是我第一次听到客户的这一要求。 我希望这将很快被添加

    此致

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、因为这不是我第一次听到客户的这一要求

    同意。

    请根据需要继续升级至相应的产品系列。 请求积压很多、因此某些情况可能需要产品线大力推动、以便在短期内支持功能。 此功能在路线图上、但也不是近期的任何功能。