This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PC x86_64 仿真模式下的批处理大小

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555339/tda4vm-batch-size-in-pc-x86_64-emulation-mode

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

我已在 tidl 导入中启用批处理模式、我想知道批处理模式是否在仿真中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享解决您的问题的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在基于 PC 的应用中、由于存在一些设计问题、我多次初始化相同的模型、因此 Tidl_Init 给出了 TIDL_E_exceed_objects_per_level 错误。 这让我感到困惑的是、批次是否在仿真模式下真正启用。

    在调试 SDK 时、 我发现对于相同的优先级、我填充了 SDK 可以处理的最大网络数量、因此出现了错误。 因此、我在我这边更改了设计、这样只需为网络调用一次 Tidl_init、问题便得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你托比!

    非常感谢您对论坛的贡献!

    -Josue