This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4 2GB DDR 存储器映射

Guru**** 2606765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565517/tda4ven-q1-tda4ven-2gb-ddr-memory-mapping

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

您好:

  SDK 版本:11.0

  当前采用 2GB DDR 的默认 k3-j722s-visvion-apps.dtso 无法正常运行。。您能否提供 2GB DDR 内存映射?  可以支持所有 MCU 和 soc 的启动。

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    您可以参考下面的应用手册吗? 大多数变更甚至适用于 TDA4AEN。  

    https://www.ti.com/lit/ab/spradp3/spradp3.pdf

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我注意到上面的链接没有采用 j722s 框架的 tda4ven 设备的 2G 补丁。 请提供吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kong:

    您能否将这些变化放到 TDA4AEN 上? 我认为这些变化是直截了当的。  

    此致、

    Brijesh