This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:RPI-7 英寸-DSI 面板指示灯问题

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565358/am67-rpi-7inch-dsi-panel-light-up-issue

器件型号:AM67


工具/软件:

你(们)好  

我当时正在使用 am67 点亮 RPI-7 英寸 DSI 面板。

我使用的是 SDK 版本 11、正如前面的问题经验。  

在 SD 卡中刷写 wic img 后、我在 nEnv.txt 中设置以下覆盖层

name_coverles=ti/k3-j722s-evm-DSI-RPI-7inch-panel.dtbo

kmsprint 没有显示内容  

root@am67-sk:~# kmsprint --device=/dev/dri/card0
root@am67-sk:~# kmsprint --device=/dev/dri/card1
抛出'[51.959875] kauditd_printk_skb: 5 个回调被抑制后调用终止
标准::invalid_argument
what(): no such file or directory ope[ 51.959892] audit: type=1701 audit(17361652.184:20): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1182 comm=“kmsprint" exe"“ exe"/usr/bin/kmsprint“/usr/bin/kmsprint sig =6 res=1
Ning 器件/dev/dri/card1
[51.992277] audit:type=1334 audit (1736361652.216:21):prog-id=20 op=load
[51.999156] audit: type=1334 audit(1736361652.220:22):prog-id=21 op=load
[ 52.006055]审计:type=1334 审计 (1736361652.228:23):prog-id=22 op=load
已中止(核心已转储)
root@am67-sk:~# kmstest --device=/dev/dri/card0
按 ENTER 键退出
root@am67-sk:~#[ 52.287461] audit: type=1334 audit(1736361652.5512:24):prog-id=22 op=unload
[52.294480]审计:type=1334 审计 (1736361652.5512:25):prog-id=21 op=unload
[52.301461] audit: type=1334 audit(1736361652.5512:26):prog-id=20 op=unload

root@am67-sk:~#

您能告诉我我缺少了什么吗?

THX

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您在 /dev/dri/card 中看到多少张卡片?
    您是否进行了任何内核级别的修改、或者它是默认的 WIC 映像?
    什么是输出到:

    dmesg | grep -e dss -e dsi
    ls -l /dev/dri/by-path/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@am67-sk:~# dmesg | grep -e dss -e DSI
    [ 0.412664]/bus@f0000/i2c@20010000/BRIDGE-HDMI@3b:固定依赖周期、/bus@f0000/DSS@30220000
    root@am67-sk:~# dmesg | grep -e dss -e DSI
    [ 0.412664]/bus@f0000/i2c@20010000/BRIDGE-HDMI@3b:固定依赖周期、/bus@f0000/DSS@30220000
    [ 0.422676]/bus@f0000/DSS@30220000:固定依赖周期、/bus@f0000/i2c@20010000/bridge-HDMI@3b
    [ 0.432562]/bus@f0000/DSS@30220000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000
    [ 0.441113]/bus@f0000/DSI@30500000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0
    [ 0.450460]/bus@f0000/DSI@30500000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSS@30220000
    [ 0.459012]/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000
    [ 0.468346]/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0:带/panel0 的固定依赖周期
    [ 0.482014]/bus@f0000/i2c@20010000/BRIDGE-HDMI@3b:具有/bus@f0000/DSS@30220000 的固定依赖周期
    [ 0.494433]/bus@f0000/i2c@20010000/BRIDGE-HDMI@3b:具有/bus@f0000/DSS@30220000 的固定依赖周期
    [ 0.504379]/bus@f0000/DSS@30220000:固定依赖周期、其中/bus@f0000/i2c@20010000/bridge-HDMI@3b
    [ 0.514273]/bus@f0000/DSS@30220000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000
    [0.523021]/bus@f0000/DSS@30220000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000
    [ 0.531612]/bus@f0000/DSI@30500000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0
    [0.540970]/bus@f0000/DSI@30500000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSS@30220000
    [ 0.549618]/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000
    [ 0.558962 ]/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0:带/panel0 的固定依赖周期
    [ 1.305873]/bus@f0000/dss@30220000:固定依赖周期、/bus@f0000/i2c@20010000/bridge-hdmi@3b
    [ 1.325028]/bus@f0000/i2c@20010000/BRIDGE-HDMI@3b:固定依赖周期、/bus@f0000/DSS@30220000
    [ 9.849730]/bus@f0000/DSI@30500000:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0
    [ 9.859420]/panel0:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0
    [ 9.867563]/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0:固定依赖周期、/bus@f0000/DSI@30500000
    [ 9.878155]/bus@f0000/DSI@30500000/桥接@0:带/panel0 的固定依赖周期
    [23.279222] mipi-DSI 30500000.DSI.0:延迟探头待定:MIPI-DSI:供应商桥接调节器未就绪
    [23.313299] platform 30220000.dss:递延探测器挂起: tidss:端口 0 探测器失败
    root@am67-sk:~# ls -l /dev/dri/by-path
    总计 0
    lrwxrwxrwx 1 根根根根 8 1 月 8 日 18:25 platform-fd80000.pu-card ->.../card0
    lrwxrwxrwx 1 根根目录 13 1 月 8 日 18:25 platform-fd80000.du-drender ->../renderD128
    root@am67-sk:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我通过 DSI 通道断开 am67 上的电源时、microb 可以输出电压并打开 am67 电源、我相信电源是可以使用的 bc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器参数是相关信息


    CAT /sys/kernel/debug/regulator/regulator_summary
    稳压器使用开路旁路工作模式电压最小值
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    稳压器 — 虚拟 6 5 0 未知 0mV 0mA 0mV
    4-0071-VDD 1 0mA 0mV
    4-0070-VDD 1 0mA 0mV
    2-0023-VCC 1 0mA 0mV
    vcc1v8_IO_buck1 0 0 未知 1800mV 0mA 1800mV
    vcc1v1_DDR_buck2 1 0 0 未知 1100mV 0mA 1100mV 1100mV
    VMAIN_PD 2 1 0 未知 5000mV 0mA 5000mV 5000mV
    VSYS_5v0 2 1 0 未知 5000mV 0mA 5000mV 5000mV
    tlv71033 2 1 0 未知 1800mV 0mA 1800mV 3300mV
    fa00000.MMC-vqmmc 1 0mA 1800mV 1950mV
    VSYS_IO_3V3 6 8 0 未知 3300mV 0mA 3300mV 3300mV
    2-001b -DRVDD 0 0mA 0mV
    2-001b - AVDD 0 0mA 0mV
    2-001b - IOVDD 0 0mA 0mV
    vcc0v85_ram_buck3 1 0 0 未知 850mV 0mA 850mV 850mV
    vcc0v75_ioret_buck4 1 0 0 未知 750mV 0mA 750mV 750mV
    vdda1v8_pll_ldo1 1 0 0 未知 1800mV 0mA 1800mV
    dvdd3V3_ldo2 1 0 未知 3300mV 0mA 3300mV 3300mV
    vdd1v85_phy_ldo3 1 0 0 未知 1800mV 0mA 1800mV
    VSYS_IO_1v8 1 0 未知 1800mV 0mA 1800mV
    2-001b - DVDD 0 0mA 0mV
    VSYS_IO_1v2、1 0 0 未知 1200mV 0mA 1200mV 1200mV
    VDD_mmc1 1 1 0 未知 3300mV 0mA 3300mV 3300mV
    fa00000.MMC-VMMC 1 0mA 3300mV 3400mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个令人沮丧的 WIC 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动电路板之前、RPi 面板是否已连接并通电?