This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4VE-Q1:如何将 MCRC 中断路由到 R5F

Guru**** 2608855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565965/faq-tda4ve-q1-how-to-route-mcrc-interrupt-to-r5f

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

您好、

如何将 MCRC 超时/错误中断路由到 R5F。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCRC 中断通过以下中断线路触发:

    NAVSS0_MCRC_0 NAVSS0_MCRC_0_INTAGGR_VINTR_PEND_OUT_0 0 NAVSS0_INTR_0 NAVSS0_INTR_0_IN_INTR_IN_388
    MCU_NAVSS0_MCRC_0 MCU_NAVSS0_MCRC_0_INTAGGR_VINTR_PEND_OUT_0 0 MCU_NAVSS0_INTR_ROOUTER_0

    MCU_NAVSS0_INTR_ROOUTER_0_IN_INTR_IN_260

                       

    这些中断需要路由到 r5f、然后需要将处理程序注册到相应的中断号。

    请参阅以下函数。

     1. route_mcrc();//将 MCU_mcrc 路由到 MCU_R5F
     2.route_main ();//将 MAIN_MCRC 路由到 MCU_R5F
     3.setup_mcrc_handler(intNumg);//根据中断编号、此函数将设置处理程序(注册处理程序)。
     4.setup_main_handler(intNumm);//根据中断号、此函数将设置处理程序。 当中断被触发时、此处理程序会运行(注册处理程序)

    make 命令以生成 bin: make SDL_MCRC_autoModeTest_app Board=$(Board_name)

    运行 make 命令的位置:sdk_path/sdl

    处理程序名称:MCRC_HANDLER、MCRC_MAIN_HANDLER。

    文件位置: sdl/test/mcrc/mcrcAutoModeTest/sdl_mcrcAutoMode.c

    e2e.ti.com/.../sdl_5F00_mcrcAutoMode.c

    此致、

    Manojna